This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MCML-SP:虚拟包?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP, LF411QML-SP, LM111QML-SP, LM119QML-SP, LM158QML-SP, LM4050QML-SP, LM7171QML-SP, LMH6628QML-SP, LMH6702QML-SP, LMP2012QML-SP, DS16F95QML-SP, LM124AQML-SP, LM139AQML-SP, ADC128S102QML-SP, DS90C031QML-SP, LM117QML-SP, LM2940QML-SP, LM2941QML-SP, LM6172QML-SP, LP2953QML-SP, DS26F32MQML-SP, DS90C032QML-SP, DS90LV032AQML-SP, ADC14155QML-SP, LM98640QML-SP, ADC10D1000QML-SP, ADC12D1600QML-SP, ADC12D1620QML-SP, TLK2711-SP, SMV512K32-SP, TPS50601-SP, TPS50601A-SP, TPS7A4501-SP, TMP461-SP, UC1845A-SP, TPS7H3301-SP, TPS7H1101-SP, TPS7H1101A-SP, CDCM7005-SP, DAC5675A-SP, ADS5424-SP, LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073295/ds26f31mqml-sp-dummy-package

部件号:DS26F31MCML-SP
线程中讨论的其他部件:DAC121S101QML-SPMKT-WG10A-MSLF411QML-SPLM111QML-SPLM119QML-SPLM158QML-SPLM4050QML-SPLM7171QML-SPLMH6628QML-SPLMH6702QML-SPLMP2012QML-SPMKT-W10A-MSDS16F95QML-SPLM124AQML-SPMKT-W14B-MSLM139AQML-SPADC128S102QML-SPMKT-WG16A-MSDS90C031QML-SPLM117QML-SPLM2940QML-SPLM2941QML-SPLM6172QML-SPLP2953QML-SPMKT-W16A-MS, , DS26F32MQML-SPDS90C032QML-SPDS90LV032AQML-SPADC14155QML-SPMKT-EL48A-MSLM98640QML-SPMKT-EL68D-MSADC10D1000QML-SPADC12D1600QML-SPADC12D1620QML-SPTLK2711-SPSN00068HFG-DCSN0068HFGSMV512K32-SPSN0076HFGTPS70358MSN0020HKHTPS50601-SPTPS50601A-SPTPS7A4501-SPSN0010HKUTMP461-SPUC1845A-SPTPS7H3301-SPTPS7H1101-SPTPS7H1101A-SPCDCM7005-SPSN00052HFG-DCDAC5675A-SPADS5424-SPLMH5401-SP

大家好,团队

请支持以下设备的虚拟软件包吗?

使用的集成电路列表

软件包

DS26F31MWFQMLV

NAD0016A

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    此处再次列出了陶瓷封装中空间级产品的仿真封装。

    请注意,此列表已有几年历史, 未列出所有可用的虚拟软件包。  但是,较新的产品还会在 TI.com 的产品页面上列出虚拟软件包。

    空间 GPN 虚拟软件包部件号 PIN/PKG
    DAC121S101QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LF411QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM111QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM119QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM158QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM4050QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM7171QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LMH6628QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LMH6702QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LMP2012QML-SP MKT - WG10A-MS 10_CLGA_NAC
    LM111QML-SP MKT - W10A-MS 10_CLGA_NAD
    LM119QML-SP MKT - W10A-MS 10_CLGA_NAD
    LM7171QML-SP MKT - W10A-MS 10_CLGA_NAD
    DS16F95QML-SP MKT - W10A-MS 10_CLGA_NAD
    LM124AQML-SP MKT - W14B-MS 14_CLGA_NAD
    LM139AQML-SP MKT - W14B-MS 14_CLGA_NAD
    ADC128S102QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    DS90C031QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    LM117QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    LM2940QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    LM2941QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    LM6172QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    LP2953QML-SP MKT - WG16A-MS 16_CLGA_NAC
    ADC128S102QML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    DS26F31MCML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    DS26F32MQML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    DS90C031QML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    DS90C032QML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    DS90LV032AQML-SP MKT - W16A-MS 16_CLGA_NAD
    ADC14155QML-SP MKT - EL48A-MS 48_CQFP_NBA
    LM98640QML-SP MKT - EL68D-MS 68_CQFP_NBB
    ADC10D1000QML-SP ADC10D1000DAISY 376_CCGA_NAA
    ADC12D1600QML-SP ADC10D1000DAISY 376_CCGA_NAA
    ADC12D1620QML-SP ADC10D1000DAISY 376_CCGA_NAA
    TLK2711-SP SN00068HGG-DC 68_CFP_HFG
    TLK2711-SP SN0068HFG 68_CFP_HFG
    SMV512K32-SP SN0076HFG 76_CFP_HFG
    TPS70358M SN0020HKH 20_CFP_HKH
    TPS50601-SP SN0020HKH 20_CFP_HKH
    TPS50601A-SP SN0020HKH 20_CFP_HKH
    TPS7A4501-SP SN0010 HKU 10_CFP_HKU
    TMP461-SP SN0010 HKU 10_CFP_HKU
    UC1845A-SP SN0010 HKU 10_CFP_HKU
    TPS7H3301-SP SN0016 HKR 16_CFP_HKR
    TPS7H1101-SP SN0016 HKR 16_CFP_HKR
    TPS7H1101A-SP SN0016 HKR 16_CFP_HKR
    CDCM7005-SP SN00052HGG-DC 52_CFP_HFG
    DAC5675A-SP SN00052HGG-DC 52_CFP_HFG
    ADS5424-SP SN00052HGG-DC 52_CFP_HFG
    LMH5401-SP SN00014FFK 14_LCCC_FFK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    感谢您的提问。

    我可以询问使用案例或需要虚拟封装设备的目的吗? 是否可以使用正常工作的 IC 进行类似测试? 由于这是一台较旧的设备,因此在这方面可能不会有太多的支持来获取此设备的虚拟软件包。  

    此致,

    泰勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,如果我们没有一台设备,我们通常会建议使用相同包装的工业可用设备。 谢谢