This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073253/dp83869hm-dp83869hm

部件号:DP83869HM

请在 SGMII 至 RGMII 模式下提供最大电流消耗信息。

VDDA2P5 - 2.5V

VDD1P1 - 1.1伏

VDDIO - 2.5V

VDDA1P8 -常闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani,  

    这些参数没有定性,只能给出估计值。 请注意,这些不应被视为保证,只应作为参考。  

    在 S2R 模式下,最大电流如下所示:

    VDDA2P5 -> 12mA

    VDD1P1 -> 117mA

    VDDIO2P5 -> 60mA

    谢谢,

    大卫