This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:通过 aardvark 加载 TPS65988接收器配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073162/tps65988evm-tps65988-sink-configuration-loading-through-aardvark

部件号:TPS65988EVM
“线程: TPS65988”中讨论的其它部件

您好,

我需要在接收器模式下配置 TPS65988 EVM,我使用的是 aardvark J10连接器。  如果没有为 TPS65988EVM 供电,如果尝试配置,则会收到以下错误消息。  

如果我们为 EVM 供电,则配置通行费将会挂起,并且在断电后,EVM 将开始编程,但验证失败。 PL 帮助我们正确连接 EVM 所需的跳线,以及如何解决此编程问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的照片中,当您通过 Aardvark 连接时,适配器为 FTDI。 此外,您无法在主板未通电时对其进行编程。