Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, SN65HVD230
“线程”中讨论的其它部件:SN65HVD251,
由于 SN65HVD230存在短缺问题,因此某些设备需要将 CAN 更改为 SN65HVD251。
如果一侧使用 SN65HVD230 (VCC 为3V ~3.6V),另一侧使用 SN65HVD251 (VCC 为4V ~ 5V)。 我是否知道它能够相互通信? 它具有任何 Sid 效应。 谢谢
巴西·加里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, SN65HVD230
由于 SN65HVD230存在短缺问题,因此某些设备需要将 CAN 更改为 SN65HVD251。
如果一侧使用 SN65HVD230 (VCC 为3V ~3.6V),另一侧使用 SN65HVD251 (VCC 为4V ~ 5V)。 我是否知道它能够相互通信? 它具有任何 Sid 效应。 谢谢
巴西·加里
加里:
是的,SN65HVD230设计为与5V CAN 总线兼容,并且能够生成符合5V 收发器的主电平规格的差分信号。 在这样的系统中使用3.3V 收发器的主要影响是,3.3V 收发器生成的共模将低于其他5V 收发器的2.5V (Vcc/2)隐性电平。 当3.3V 收发器驱动总线时,这将导致一些共模变化。 同样,由于3.3V 收发器的隐性输出电压略低(2.3V),因此总线的隐性电平可能低于典型的2.5V。 共模中的这些差异将对实际差分信号产生最小到不的影响,因此 CAN 数据也会受到影响。 请务必注意,这种共模切换将影响系统的 EMC 特性。
请告诉我这一点是否明确,或者是否有任何关于3.3V 和5V 收发器混合使用的具体问题。
此致,
埃里克·肖特