This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:DS91M040和 SN65MLVD040之间的输出冲突

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040, SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076041/sn65mlvd040-output-collision-between-ds91m040-and-sn65mlvd040

部件号:SN65MLVD040
“线程:DS91M040,, 测试”中讨论的其它部件

尊敬的技术支持团队:

如果具有不同特性的 DS91M040 (以前的 NS 产品)和 SN65MLVD040 (TI 产品)的驱动器混合使用,是否存在任何问题? 未用于电线或。

以前,在 NS 和 TI 之间切换具有不同特性的驱动器时,有一段时间,由于速度特性的差异,输出相互碰撞。
(示例:从 Input1 (由 TI 制造)切换到 INPUT2 (由 NS 制造))
当时,这段时间大约为7 ns。
如果 DS91M040 (以前的 NS 产品)和 SN65MLVD040 (TI 产品)的输出在短时间内(大约7 ns)发生碰撞,那么在收发器操作和组件应力方面是否存在任何问题和注意事项?  

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    有一个问题是两个收发器之间是否有一个开关/多路复用器,两个设备之间的总线争用7 ns 是如何的。 这里有简单的图表吗? 在表征过程中,这些设备不会因此而受到压力,我无法准确评论可能发生的情况,但我预计至少在这段时间内数据将被损坏。 随着时间的推移,您很可能会发现某些装置的 A/B 针脚出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik-San,

    总线配置是正常的多点总线连接(如 RS-484),不使用交换机/MUX。
    装置之间的传输切换由外部信号执行,但在 DS91M040和 SN65MLVD040混合的系统中,VOS (SS)(稳态共模输出电压(A,B)存在差异。 当每个驾驶员切换时,VOS (SS)电压的转换时间似乎约为7ns。

    从 M-LVDS 标准来看,我的理解是,即使输出驱动器相互碰撞,输出驱动器的设计也会限制电流。 因此,这种情况似乎没有问题。
    过去是否有一个案例失败了?

    此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托希,

    我们没有任何与此行为相关的设备返回故障的历史记录,但我们无法保证不会发生组件压力。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的回答。

    请告诉 我更多有关规格的信息。

    1. 在 SN65MLVDS040的绝对最大额定值中,输入/输出电压范围 A,B:-1.8V 至4V 描述。
    我认为这意味着,如果 A 或 B 端子在该电压范围内,它不会断开。
    此外,​​SLLD009的 P2-11上的实时插入(热插拔),LVDS 应用和数据手册有以下描述。

      www.ti.com/.../slld009

    '与总线上的其他驱动器的争用不会损坏 LVDS 或 M-LVDS 电路,因为这些标准要求输出电流限制。'

    只要满足上述条件,就认为即使发生了驱动器碰撞,也不会发生故障。 这是正确的吗?
    如果可能出现故障,可能会出现什么情况?

    DS91M040在绝对最大额定值中将 M-LVDS 输出短路电流持续时间描述为连续,但 SN65MLVDS040没有描述。
    SN65MLVDS040的 M-LVDS 输出短路电流持续时间是否连续?


    此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    有人能回答我的问题吗?

    谢谢,此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托希,

    1. “绝对最高额定值”表示设备可能发生损坏的极限,包括设备不可操作性和设备可靠性和/或性能下降。 在绝对最高评级或建议操作条件以外的其他条件下,设备的功能操作和/或不会降级,这并不意味着。 建议的工作条件指示设备工作的条件,并且设备不应在超过此条件的情况下操作。   长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

    2. 两台设备的驱动器短路测试电路相同。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    非常感谢您的回答, 我理解 “绝对最高评级”的含义。

    此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托希,

    如果您还有其他问题,请告诉我们。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的支持。

    根据您的回答,我回答并向客户解释了他们的问题,他们对此表示信服。

    我让他们给我展示了 M-LVDS 的波形。
    由于 ENABALE 打开/关闭时两个 IC 之间的延迟时间不同,例如,当传输从装置1 (DS91M040)切换到装置2 (SN65MLVD040)时,有一个部分的输出重叠了几个 ns。 此外,电压差约为100 mV。 传输时间由时分多路复用方法管理。

    由于这不是一个长期观察,客户将再次检查它是否在建议的工作范围内。

    谢谢,此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托希,

    这些电压似乎在建议的工作电平范围内,不会损坏设备。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的回答。
    这个答案对我的客户来说是最理想的。

    此致,
    托希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托希,

    非常好,度过了一个愉快的周末!

    此致,

    JMMN