请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83869HM “线程:Mio”中讨论的其它部件
此问题是否已解决?
我也有类似的问题(使用 Xilinx Zynq-7000除外)。
以太网和 SMI (MDC/MDIO)来自 Xilinx 的 MIO 银行。
自动协商工作正常(链路速度为1Gbps),但发送的数据包没有 ping 响应或回波(我也在使用 LwIP TCP 回波服务器应用程序)。
我已经确认,尼基尔的反馈意见中提出的问题无法解决问题。