This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-EP:能否检查线路图是否正确?

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075283/dp83848-ep-could-you-check-if-the-schematic-is-right

部件号:DP83848-EP

您好,专家。

我正在使用 dp83848绘制示意图。

您能否检查线路图是否正确?

我将使用 am65xx 处理器并连接 RMII 接口。

我附上了示意图。

真的非常感谢。

e2e.ti.com/.../11-Ethernet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国贤,

    感谢您联系我们。 请给我几天时间详细介绍示意图并向您提供反馈。 我将在星期一(2月14日)之前对你作出答复。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢国贤的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国贤,

    该示意图外观良好,但下面提到的一些情况除外。

    1. DP83848需要 X1,X2上的 CMOS 级50MHz 振荡器保持浮动。 不支持50MHz 晶体。
    2. 原理图中连接到 TRST_N 的信号可能会重置 DP83848。 与 TRST_N 的连接不会重置设备。
      如果需要重置此信号设备,请将其连接至 RESET_N
    3. 对于 PHY Add 0x01和 RMII 模式,RX/DV 应通过2.2K 连接到 VCC3V3_IO
    4. 引脚35应连接至接地,盖 C259应连接至 IOVDD33和 IOGND。

    如果您有任何其他疑问,请告诉我。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情响应!

    我对你的回答第3点有疑问。

    我在数据表5.4.4 PHY 地址中阅读了一些关于 phy 地址的评论

    “由于 PHYAD[0]引脚内部上拉电阻器较弱,PHYAD[4]引脚内部下拉电阻器较弱,PHY 地址的默认设置为00001 (0x01h)。”

    它说 PHYAD[0]向上拉,而其它的则在内部向下拉。 所以我可以猜测,如果我不对 PHYAD[0-4]进行任何外部提取,它将处于 phy 地址1的状态。

    你怎么看?

    你说应该拔出 RX_DV 引脚,但数据表没有说明引脚与 phy 地址是相对的。

    这是什么?

    此致。

    真的非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国贤,

    你是对 PHYADDR[0]的正确认识。 即使列中没有上拉,也应该正常。 我没收到这个。
    由于目的是使用 RMII 模式,因此需要对 RX_DV 进行提取。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我修改了原理图。

    请最终检查一下?

    非常感谢

    e2e.ti.com/.../4721.11-Ethernet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国贤,

    PFA,带有注释的原理图。

    e2e.ti.com/.../4721.11-Ethernet_5F00_feedback.pdf


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国贤,

    如果还有其他问题,请告诉我。 否则,请将查询标记为已解决。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!