This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 模式-两种电源模式下每个导轨的电流消耗

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076272/dp83869hm-sgmii-mode---current-consumption-per-rail-in-two-supply-mode

部件号:DP83869HM
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我想知道 在两种电源模式的配置中,每个电源轨使用 SGMII 模式时的电流消耗

VDDIO = 3.3V

VDD1P1 = 1.1伏

VDDA1P8=常闭

VDDA2P5 = 2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃兰,

    请在下面找到每个电源的典型电流消耗。

    供应 OP_Mode 测试条件 典型值 单位
    I (1V1) SGMII 到铜(1G) 室温,1.1V 电源电压 220
    I (1V1) SGMII 到铜(100m) 室温,1.1V 电源电压 125.
    I (1V1) SGMII 到铜(10M) 室温,1.1V 电源电压 112
    I (2V5) SGMII 到铜(1G) 室温,2.5V 电源电压 160
    I (2V5) SGMII 到铜(100m) 室温,2.5V 电源电压 86
    I (2V5) SGMII 到铜(10M) 室温,2.5V 电源电压 113
    I (VDDIO=3.3V) SGMII 到铜(1G) 室温,3.3V 电源电压 16.
    I (VDDIO=3.3V) SGMII 到铜(100m) 室温,3.3V 电源电压 16.
    I (VDDIO=3.3V) SGMII 到铜(10M) 室温,3.3V 电源电压 16.

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃兰,

    如果您需要更多信息,请告诉我。 否则,请将查询标记为已解决。


    此致,
    高库尔。