This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:Auto-MDIX 定义

Guru**** 2849800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075410/dp83822i-auto-mdix-definition

部件号:DP83822I

由于客户的机械约束,因此他们需要用180度 的印刷电路板改变 RJ45连接器的方向。 通过这一改变,可以交换 TX 和 RX 线路以实现更好的布局路由。  

据我了解,使用交叉电缆时,Auto-MDIX 能够支持,对吗? 如果是,启用自动 MDIX 时,可以换用以下引脚,对吗? 非常感谢。  

TX+=> RX+

TX-=> RX-

Rx+=> TX+

Rx-=> TX-

下面是连接图解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,  

    感谢您的查询。 这应该是好的。

    请参阅以下部分。

    表8-25. 0x000B 控制寄存器#3 (CR3)(续)

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,  

    您是否还有其他问题? 如果没有,请单击“已解决 ”按钮关闭线程。

    此致,

    斯里尼瓦萨