This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:解决方案

Guru**** 2767895 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075414/dp83td510e-solution

部件号:DP83TD510E

尊敬的:

1.是否有任何 PHY 支持10BASE-T1LRegistered802.3cg-2019;

2.是否有解决方案来实现   单对以太网的10BASE-T1L 电源?  PSE 和 PD 整体解决方案?  

3. PD 设备总功率仅为3W;

DP83TD510E 是著名的部件号? 我可以认为 PODL PHY 是正常的,有任何 关于 PSE 的建议, 我需要选择哪一项?   成本是我的考虑因素;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢您联系我们。

    是 DP83TD510符合10Base-T1L 802.3cg 标准的 PHY。
    PHY 解决方案可以支持通过单对以太网的 PoDL,并具有所需的 PD 功率。
    我们正在寻找可用作设计 PSE 和 PD 参考的电路板设计。 我们会回来的。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul,ö m

    我正在等待您的反馈,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper 您好,

    以下是有关如何利用 DP83TD510E for PoDL 和实施的应用说明。
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa25/snvaa25.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/snla395/snla395.pdf

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

     如果您没有其他问题,请单击“已解决”按钮关闭该主题吗?


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高库尔:

    很抱歉,我还有另一个问题,能否帮助我推广 PSE 部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    我给你发了一封个人邮件。 我们可以脱机讨论这一问题。


    此致,
    高库尔。