This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:PON 接口应用咨询

Guru**** 2394055 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076112/ds125mb203-pon-interface-application-consult

部件号:DS125MB203

大家好,团队

如果 PON 接口的信号为突发类型,我们的设备(DS125MB203)是否可以处理? 客户正在就此进行咨询。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    我不是很熟悉突发模式,所以如果我对突发模式缺乏理解,请纠正我的错误。

    我的理解是,突发模式是指根据需要发送突发数据,当线路空闲时,将发送空闲帧。

    如果是这种情况,DS125MB203应该能够处理这一问题。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    以下两个数字是应用参考。 客户仍有两个问题担心:

     1.信道切换稳定需要多长时间?

    2. 信道稳定后,是否需要从空闲到数据的响应时间? 而且不需要数据丢失。

    同时,我们是否有类似于 DS125MB203的单通道解决方案? 在客户系统中,他们只需要一条通道。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    以下是我的以下问题,客户正在推动我们的发展。 非常感谢您的提前帮助。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    对延误表示歉意。   

    [引用 userid="406696" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076112/ds125mb203-PON interface-application-consult 3983912#3983912"]1.  信道切换稳定需要多长时间?[/quot]

    典型的 mux 开关时间为100 ns。

    [引用 userid="406696" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076112/ds125mb203-PON interface-application-consult 3983912#3983912"]2.  信道稳定后,是否需要从空闲到数据的响应时间? 并且不需要数据丢失。

    从空闲到数据的典型响应时间为3.5 ns。

    不幸的是,我们没有类似 DS125MB203的单通道解决方案。

    谢谢,

    绘制