This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:Crystal 推荐

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074981/ds90ub954-q1-crystal-recommendations

部件号:DS90UB954-Q1

您好,专家,

我的客户对  DS90UB954-Q1的 Crystal 推荐有疑问

7.4.5 Crystal 推荐
如果需要晶体源,则应使用25 MHz 并行18 pF 负载晶体谐振器。

我们希望使用8pF  晶体。  由于阻抗与 IC 匹配,它们是否可以使用8pF 晶体? ( IC 侧的电容是多少 pF?)

自其布局以来,板电容将约为0.5 pF

塔纳克

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    晶体的电容负载应来自晶体供应商。  我建议与他们联系,以获得在此应用中使用的正确电容器值。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克-桑,您好!

    他们 的问题是:

    他们可以使用8pF 晶体吗? 或者他们必须使用18pF 晶体吗?

    他们都很理解,TI 推荐 18pF 晶体。 但是,由于 可用性和供应问题,他们希望使用8pF。

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    我们使用的是18pF,但只要时钟源干净且符合我们的规格,8pF 就可以正常工作。  这应该是要询问晶体供应商以确保晶体能够与8pF 配合使用的问题。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克-桑,您好!

    请告诉我 IC 振荡器电路端的浮动电容值吗? 如果可能,他们希望知道 典型值和最大值。

    他们需要此值来选择和估算电容器。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    我需要几天时间来研究这一问题,以提供更多信息。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    你有任何更新吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    我唯一能说的是电容负载需要由晶体供应商来确定。  我们不能决定加载晶体的最佳方式。  在第7.4.5节中,它在18pF 的建议后立即表示该值将与所使用的晶体非常匹配。

    此致,

    尼克