This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:滞后缓冲区输入转换时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076043/xio2001-hysteresis-buffer-input-transition-time

部件号:XIO2001

您好,

我对滞后缓冲器的电气特性有疑问。

我在数据表中找不到滞后缓冲器的电气特性。

Q1:磁滞缓冲器是否具有输入转换时间(趋势/跌落)条件?  

Q2:PREST PIN 的滞后缓冲器接收到符合 PCIe 标准的 Perst 信号。 滞后缓冲器是否支持此信号?  

此致,

福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些信号尚未对此进行定性(Trise/Tfall)。 请注意,设备与 PCIe Gen1规格兼容。 我试图找到该规范,但不确定是否指定了滞后。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。  我知道 磁滞缓冲区的(趋势/趋势)没有限制。 我对此的理解是否正确?

    此致,T. 福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在与我的一位同事核对,明天将收到回复。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 与另一位同事核对。 我们没有发现磁滞的规格要求。

    2)。 如数据表中所述,PERCSTn 和 GRSTn 输入缓冲器都有滞后。

    此致,纳赛尔