This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32B:在多个 LVDS 接收器之间增加100欧姆

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076270/sn65lvds32b-adding-100-ohms-across-multiple-lvds-receivers

部件号:SN65LVDS32B

您好 E2E,

如应用报告 SLLA031A 所述,电阻器分频器电路在接收422信号的每个 LVDS 通道的前面使用。 在多站配置中,终止通常仅在最后一个接收器上。 在多个 LVDS 接收器之间添加100欧姆是否存在加载问题?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    是的,在多喷嘴应用中,不应添加其他100欧姆差动负载,这可能会导致信号水平和反射问题(在更高频率下)。   

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/get-connected-lvds-for-multipoint-applications 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Malik,  你可能已经回答了我的部分预期问题,但我在我的问题上做得不好。  我正在尝试使用一个具有一个 TTL 驱动器的多站配置来驱动多个 LVDS 接收器。  如果您要查看 TI 应用报告 SLLA031A,您将看到第二段的最后一句 话:“此电路用于接收422信号的“每个”LVDS 通道前面”。  这是我不确定的“每个”部分。  描述中有两个45.3欧姆(R1和 R2)和两个5.11欧姆(R3和 R4)电阻器用作分隔器,以将 TTL 电平降至 LVTTL。    我认为我可以提出的更好的问题是如何使用 TTL 驱动器和多个 LVDS 接收器配置多路差动架构。  谢谢,韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Malik,  你可能已经回答了我的部分预期问题,但我在我的问题上做得不好。  我正在尝试使用一个具有一个 TTL 驱动器的多站配置来驱动多个 LVDS 接收器。  如果您要查看 TI 应用报告 SLLA031A,您将看到第二段的最后一句 话:“此电路用于接收422信号的“每个”LVDS 通道前面”。  这是我不确定的“每个”部分。  描述中有两个45.3欧姆(R1和 R2)和两个5.11欧姆(R3和 R4)电阻器用作分隔器,以将 TTL 电平降至 LVTTL。    我认为我可以提出的更好的问题是如何使用 TTL 驱动器和多个 LVDS 接收器配置多路差动架构。  谢谢,韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦恩,

    此处的“每个”假设每个接收器都是点对点拓扑,而不是多路分路。 在多路降下,您只希望有一个100欧姆差分端接,这包括等效的网络。 在这里,一个终止方案应该足够,但我不确定之前是否有422位差速驱动 器这样做,所以我确实有一些停顿。 我们使用了多少个接收器? 我们希望确保单个驱动器能够提供足够的环路电流,为  多个接收器创建正确的 LVDS 信号电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik, 接收器数量将为4。  距离最远的接收器的长度可能小于2英尺。  信号不可能大于10kHz。 端接是否可以放在驾驶员一侧以防止反射回接收器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉说:“是否可以在驾驶员侧进行终止以防止反射回驾驶员? "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,最好将终端放置在距离接收器最近或最远端的位置。 我建议将电阻器分频器网络放置在靠近电缆连接器的位置。 这会给反射时间以散射回驾驶员的方向。