各位专家:
是否可以像 独立的“标准”ADC 那样,将 TIC12400-Q1集成 ADC 用于实时监控输入模拟信号?
数据表仅提供了用于检测电阻编码输入开关的 ADC 的清晰示例。
但是 ,TIC12400-Q1具有 全日空 STATx 寄存器,用于 存储输入信号的原始10位数据的所有输出。 这可以由 MCU 通过 SPI 读取。
这是否可以用于将任何模拟输入转换为10位数字数据并由 MCU 读取?
这种方法有任何限制?
皮奥特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
是否可以像 独立的“标准”ADC 那样,将 TIC12400-Q1集成 ADC 用于实时监控输入模拟信号?
数据表仅提供了用于检测电阻编码输入开关的 ADC 的清晰示例。
但是 ,TIC12400-Q1具有 全日空 STATx 寄存器,用于 存储输入信号的原始10位数据的所有输出。 这可以由 MCU 通过 SPI 读取。
这是否可以用于将任何模拟输入转换为10位数字数据并由 MCU 读取?
这种方法有任何限制?
皮奥特
您好,Piotr,
是的,ADC 可用于监控与开关上的电阻压降无关的外部电压。 但是,该设备的工作方式并不不同,它仍将轮询在连续循环中启用的每个输入引脚。 有一个内部多路复用器可将输入转换为 ADC,以便一次测量一个。 最小轮询周期为2毫秒,因此,即使只有一个输入通道启用,每2毫秒也可以测量一个启用的输入引脚。 如果您需要使用 ADC 以比每2毫秒一次更快的速度对特定输入上的电压进行采样,则这将是一个限制。 否则,您可以使用 ADC 每2毫秒测量24个外部电压。
您需要将润湿电流电平设置为0mA,这将关闭电流源和电流吸收器电路,并允许外部电压传递到 ADC 输入。 我需要指出的是,这里有几个方面需要考虑。
首先,用于将输入引脚电压传递给 ADC 或比较器的模拟 MUX 需要大约2.5V 的余量电压以避免饱和。 如果 Vs 电源电压不大于 ADC 采样的电压2.5伏以上,则 ADC 测量的电压将小于输入引脚的真实电压,因为它是由饱和 MUX 压缩的。 ADC 输入电压范围为6V,数据表中有许多典型曲线图,显示了指定的4.5V 至35V 电源电压的 ADC 最小和最大代码。
例如,这是电阻负载的1mA 的典型曲线。 没有0mA 润湿电流和外部电压的图形,但电阻器上的1mA 形成正在采样的输入电压。 黑色最小值代码表示当 MUX 因低电源电压而饱和时将返回的代码。 红色最大值代码表示将在 MUX 未饱和的较高电源电压下返回的代码。 因此,您需要一个足够大的电源电压来防止饱和的多路复用器,以便 ADC 返回准确的代码。 这可能被认为是一个限制,具体取决于应用。

ADC 输入还有一个电阻器分压器,用于电平切换电压级别,将电压级别大幅降低到不会损坏 ADC 的安全级别。 设备会考虑这种压差以返回准确的代码,但电源会看到电阻负载,电流会消耗一些电流,这可能会降低所测量的输入针脚的电压,具体取决于电源的驱动能力。 分隔器中的电阻器各具有相同的值,数据表给出了输入引脚和接地之间的两个电阻器的总系列电阻,典型值为234kΩ Ω,或者每个电阻器通常为117kΩ Ω。


例如,如果您有一个外部电流感应电阻器,想要使用 ADC 测量其上的电压降, 然后,这种内部电阻将有效地与外部电流感应电阻器平行,并可能从电源中消耗一些额外电流并改变测量。 根据您的应用情况,这可能是一个限制,或者只是需要在结果中考虑的因素。
我还会注意到,该器件已经能够测量 ADC 的 Vs 电源电压,这将绕过内部 MUX。 但这是另一个如何使用 ADC 测量外部电压的示例。
我希望这能回答你所有的问题。
此致,
乔纳森