This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1791:双绞线衰减

Guru**** 2505355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075690/sn65hvd1791-attenuation-of-twisted-pair-line

部件号:SN65HVD1791

はじめまして。
私はあなたのアプリケーションマニュアルを読みました。
(www.ti.com/.../slla036d.pdf)
以下の内容を教えてください。

质问1。ツイストペア线
の减衰と周波数の理论方程式8ページのグラフは、「减衰対周波数」の特性を示しています。
もし、理论式をお持ちの场合は、私に知らせてください。
(他のケーブルメーカーの测定値は一般的にこのグラフと一致しますが、
ケーブルメーカーは理论式を知りませんでした)。

质问2。减衰の等価回路とは何ですか?

质问3:减衰、特性インピーダンス、终端抵抗、减衰抵抗と减衰抵抗の関系は?
(质问2を知っていれば、计算できるかもしれません。

受信侧の电圧と出力信号电圧の间の最终的な信号电圧の公式を教えてください。

あなたのサポートをありがとう。
宫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyauchi,

    问题1 :双绞线阻尼和中频率理论方程第8页上的图形显示了“衰减与频率”的特性。 如果你有理论,请告诉我。 (其他电缆制造商的测量结果通常与此图匹配。 电缆制造商不知道这一理论。)

    回应1:应用说明中没有图3中图形的准确方程式。 一般经验法则是,在最大信号速率(以 Hz 为单位)下,电缆将衰减信号电压-6dB。 衰减规格应由电缆制造商提供,因为特定类型电缆的衰减方程式取决于电缆的许多属性。  

    问题2: 衰减的等效电路是什么?

    回应2:我相信您的需求可能在传输线路理论中与 Teleder's Equations 一起定义。 您可以使用导体的电阻,导体的自/相互电感-导体的电感,电感器之间的电容以及 信号+回路之间的电导来建模电缆/传输线路。 所有这些参数都由电缆的单位长度表示。  

    以下是一条与我们发布的一条有关数据传输线路理论的应用说明相当的电路:

    其中 R,L,C 和 G 为电阻/单位长度,电感/单位长度,电容/单位长度和电导/单位长度。  

    问题3:衰减,特性阻抗,端接电阻,阻尼电阻和阻尼电阻之间有何关系? (如果您知道问题2,则可以计算出来。 接收器电压和输出信号电压之间的最终信号电压公式是什么?

    回应3:TI 提供了一个非常翔实的三部分系列,内容涉及传输线路理论,可回答您关于这些参数中大部分参数的问题。 我在下面为每位学员提供了一个链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snla026a/snla026a.pdf?ts=1644435998971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/snla027b/snla027b.pdf?ts=1644436032126&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/snla028/snla028.pdf?ts=1644435898474&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔·泰勒-桑

    感谢您的重播。
    我会研究你给我的信息。
    如果有任何不清楚的地方,请允许我再次询问您。

    此致

    洋一