This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:需要评估板 MSP430芯片中存在的代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075306/dp83td510e-need-the-code-present-in-the-evaluation-board-msp430-chip

部件号:DP83TD510E

你(们)好

我购买了 DP83TD510E-EVM 板。 您能否分享  MSP40芯片中正在运行的代码,因为我们正在将该主板用于内部开发 活动。

还是可以 共享   芯片中存在的十六进制文件,以便在测试完成后加载相同的十六进制文件?

 做必要的事

谢谢

普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    很抱歉,我们无法支持您对 MSP430上运行的代码的请求。

    要在 MSP430中加载十六进制文件,请参阅 EVM 用户指南第4.1节。 https://www.ti.com/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf

    请告诉我是否可以帮助您解决其他问题。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya,

    如果您没有其他问题,请单击“已解决”按钮关闭该主题。


    此致,
    高库尔。