This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:关于交流耦合电容器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075750/ds92lx1621-about-ac-coupling-capacitors

部件号:DS92LX1621

大家好,团队

我们的客户对 DS92LX1621/2感兴趣, 并对此有疑问。  查询 情况如下:

1)串行器和反序列器两侧是否都需要耦合电容器?

2) 他们计划使用连接器连接序列化器和反序列化器。  耦合电容器应该放置在串行器或反序列器附近,还是放置在连接器附近?

3) 将串行器或解串器连接到 SFP 模块时,它们之间是否需要耦合电容器?
* SPF 模块中有一个耦合电容器。

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu - San,  

    [引用 userid="486590" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075750/ds92lx1621-about -ac-ro耦 合电容器"]串行器和反序列器端是否需要耦合电容器?

    两侧 的 交流电容器必须位于连接器和 IC 之间的连接器上。

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根-圣,您好!

    谢谢您的支持。

    (2)和(3)如何?

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu,  

    交流电容器应放置在靠近 IC 输入引脚的位置。  

    对于第3位,对第1位的响应适用。 两侧都必须有一个交流电容器,因此非 SPF 模块仍需要一个交流电容器。  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我理解。 谢谢您的支持。

    此致,

    马萨卡苏