This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:参数 TJ (总抖动)

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075803/ts3usb31e-parameter-tj-total-jitter

部件号:TS3USB31E

我们对参数 TJ (总抖动)有疑问。
“TJ”是否意味着当 USB 2.0信号通过 TS3USB31E 时,抖动量通常会增加200PS?
即使我们比较图14和图15,抖动量似乎也不会增加200马力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的,但它是20ps,而不是200PS。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我看的是30E 数据表。

    这可能是错误的,让我与设计师核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩,

    感谢您不断检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是20 ps。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您的回复!