This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS174:SN75ALS174DWR 和 SN75ALS174DW 之间的差异

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075874/sn75als174-difference-between-sn75als174dwr-and-sn75als174dw

部件号:SN75ALS174

您好,

SN75ALS174DWR 和 SN75ALS174DW 之间有何区别

SN75ALS174DW 可以由 Mauser 确认,但不能由 TI HP 确认。

https://www.mouser.jp/ProductDetail/Texas-Instruments/SN75ALS174DW

此致,

西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些名称用于同一芯片;"R"表示"卷盘"。

    (以上链接对我无效;Mouser 只能找到 SN75ALS174DWR。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西美山

    正如克莱门斯所说,可订购部件号的区别在于它们的交付方式。 R 表示'恢复',如在一卷设备中。 有时,您会在部件号的末尾看到一个 T 或,T 和 R,这可以指胶带和卷筒。

    此致,

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,克莱门斯-桑,埃里克-桑,

    感谢你的回复。

    我知道“R”和“T”是指你说的。

    但是 ,TI 惠普和成本表无法确认 SN75ALS174DW。

    SN75ALS174DW 是否  是由分销商命名的产品?  

    https://www.mouser.jp/ProductDetail/Texas-Instruments/SN75ALS174DW?qs=sGAEpiMZZMsIeRsI8taJinsf1LQPKOQt

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有"R"的“SN75ALS174DW”将意味着它被封装在一个试管中。

    据我所见,TI 不再销售这种产品。 我猜 Mouser 没有展示包装,因为它没有任何库存,也不知道包装。

    为什么要了解 SN75ALS174DW? 你不能购买它。 如果您仍有一些芯片,它们与 SN75ALS174DWR 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    我们的客户正在使用 SN75ALS174DWR,但由于交付问题,正在寻找更换产品。

    我们的客户联系我,他们发现市场上有 SN75ALS174DW,并询问您有何不同。

    此致,

    西伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤塔

     TI.com 上似乎有 SN75ALS174DW 的库存。 这是一个很小的数字,但有一些是可用的。 此外,SN65ALS174DW 也可用,这些设备之间的唯一区别是温度范围。

    此致,

    埃里克·哈克特