Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3DV642 TI 团队您好,
在 TS3DV642的文档中,第15页的第8.4节:设备功能模式显示,输入 A 和 B 通过由 SEL1,SEL2和 EN 引脚通过逻辑控制控制的开关传递到输出。 它是否真的像从选定输入到输出的直通一样简单,或者在输入数据发送到输出之前是否进行了处理?
谢谢!