This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:EVM 的尺寸。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076120/tcan4550evm-dimensions-of-evm

部件号:TCAN4550EVM

大家好,团队

您能否告诉我 EVM 的尺寸?
我的客户希望 在其机箱中安装 EVM。

如果您有3D 模型,请分享。

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    EVM 是4000mil x 3000mil (约100mm x 75mm)。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特