This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:TLK10022配置问题

Guru**** 2885080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076276/tlk10022-tlk10022-configuration-issues

部件号:TLK10022
“线程:测试”中讨论的其它部件

  ESR 测试一直运行到 NaN,这意味着什么,?

Sweep 的报告是什么意思? 未成功运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Junior,

    当观察到“NaN”结果时,表示未检测到 PRBS 模式,且设备未锁定到模式。 请仔细检查设备测试设置和配置。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔