This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:PCIe 和10G 基础以太网 ESD 保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075905/tpd1e01b04-q1-pcie-and-10g-base-ethernet-esd-protection

部件号:TPD1E01B04-Q1

各位专家:

我的客户正在寻找用于 PCIe 和10G 以太网应用的 ESD 保护设备? 你有什么建议吗? 我们需要汽车零件,TPD1E01B04-Q1如何? 谢谢。

阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    是的,TPD1E01B04-Q1在汽车 PCIe 和10G 以太网中工作非常出色。 对于以太网,请确保将二极管放在交流电容器的 PHY 侧。  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

     只需仔细检查,此部件是否支持 PCIe 4.0传输?16gt/S,NRZ. 谢谢。

    阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    正确。 TPD1E01B04-Q1可支持高达20 GHz 的信号,衰减最小。  

    此致,

    马特