This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX/RX 引脚连接

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076252/hd3ss3220-tx-rx-pin-connect

部件号:HD3SS3220

大家好,团队

我的客户在我们的数据表和 AppNote 中发现了一个奇怪的部分

在  HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块 中,https://www.ti.com/lit/ug/sllu237a/sllu237a.pdf?ts=1644496361176&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS3220

Tx2p/n 连接到 CRX2p/n。

在 HD3SS3220 数据表中,TXP2/N2连接到 TX2p/n

我的客户想知道 TX 可以连接到 RX 吗?  

我知道 TX 应该连接到 TX,RX 应该连接到 RX。 我理解正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    HD3SS3220是无源多路复用器,因此信号将在 UFP 模式或 DFP 模式下通过,而不考虑 RX 或 TX。 TX 和 RX 只是命名惯例。  

    由于设计的性质(两侧都有 USB 连接器和布局),需要在 TX 和 RX 之间进行切换,以方便布局。 您可以看到 TX p/n 引脚也连接到 USB-A 插头的 RX。 如果进行了换用,则应在设备的两侧执行换用,以确保路由正确。 该数据表显示了典型的 USB-C 应用程序,无需加密狗注意事项。   

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    因此应用说明和数据表是正确的。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    这是正确的。

    谢谢

    大卫