This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988的接收器和源代码问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075809/tps65988-sink-and-source-question-of-tps65988

部件号:TPS65988

大家好,团队

我有一些问题,如下所示

1.如何判断 TPS65988的接收器和来源。
2.如果将2个端口连接到电源,将会有哪种处理机制?
3.如果两个端口连接到电源(我们是接收端),则功率级是否需要 ORing 或某些设备来处理功率?

我们感谢您的大力支持!

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    1.我不确定我是否正确理解您的问题。 您是否在询问如何将 TPS65988配置为接收器和源? 如果是这样,您可以在设备的 GUI 配置中执行此操作。 具体而言,TX 源/接收器功能寄存器将显示支持的 PDO。

    2.协商将取决于 PD 控制器和两个端口的配置方式。 如果两者都相同,并且能耗用相同的电量,或者如果1个端口是源端口,而1个端口是散热器。

    3.如果两个端口都在接通电源,则可以通过这种方式进行配置,但是,您需要确保系统的设计是为了接通电源,并且端口是独立的。

    我建议您查看 TPS65988产品页面上的硬件设计指南应用说明和电源路径和性能应用说明。

    谢谢你,

    哈里