This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:RS485和标准 RS485供电的通用设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075673/thvd8000-common-design-for-power-over-rs485-and-standard-rs485

部件号:THVD8000
“线程”中讨论的其它部件: THVD1450

您好,

请就以下问题提供反馈:

我想在主板上使用两条 RS485电路,一条用于标准 RS485,另一条用于 RS485电路的电源

1.我们能否在两种情况下都使用单个 THVD8000 IC (通过 RS485和标准 RS485通信供电)

2.如果在两种情况下都无法使用 THVD8000,则总线连接应该是什么,如果我使用两个 IC (一个用于标准 RS485 IC,另一个用于通过 RS485供电)?

请参考以下电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    感谢您的提问。

    [引用 userid="471791" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075673/thvd8000-通用设计-用于基于 RS485和标准 RS485的电源"]我想在我的主板上使用两条 RS485电路,一条用于标准 RS485电路,另一条用于通过 RS485电路供电

    根据我的理解,您希望在 PCB 上使用相同的封装来实现两种不同的电路。 一个用于 RS-485通信,另一个用于通过 RS-485供电。  

    [引用 userid="471791" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075673/thvd8000-common 设计-用于电源供电的 RS485-AND-standard-RS485]1. 我们能否在两种情况下都使用单个 THVD8000 IC (通过 RS485和标准 RS485通信供电)

    不能,一个 THVD8000不能同时满足这两种情况。 如果您建议使用单个 THVD8000与另一个常规 RS-485收发器(如 THVD1450)通信,则这是不可能的,因为无法在接收端对信号进行解调以正确解释 RS-485数据。 不过,您可以通过线路传输功率。  

    相反,如果您在两个 THVD8000收发器之间进行通信,那么就很有可能通信 RS-485信号和电源。  

    [引用 userid="471791" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075673/thvd8000- comm-des-for-power ov-RS485-and -standard-RS485 RS485]2.If the Case is not possible to use THVD8000 for both cases。总线连接应该是什么,如果是标准的,另一个用于标准的 RS485和多个集成电路,那么两个集成电路。]

    如果传输在两个 THVD8000之间,THVD8000可以处理电源和 RS-485通信。  

    此致,

    泰勒