This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:TFP403

Guru**** 2953900 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075953/tfp403-tfp403

部件号:TFP403

TFP403的数据表指定了 QE 与 ODCK 的设置和保持时间。 由于 QE 和 ODCK 都是输出,因此如果计时不显示 CLK ->数据编号,而不是设置/保持。

与 ODCK 相关的 QE 输出的最小和最大 CLK->数据编号是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定我是否完全理解这个问题,除了设置和保持时间,您还在寻找什么数字? 你能举个例子吗?

    谢谢

    大卫