This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VDD 电源

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075948/sn65dp159-vdd-supply

部件号:SN65DP159

您好,

你好。

VDD 的标称值为1.1V,我们的客户希望使用1.2V =>1.2V,但仍在建议的范围内。

他们是否可以使用具有1.2V VDD 的 SN65DP159 IC? 或者,将其与1.2V 一起使用是否至关重要?


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞德里克

    我在这里看不到1.2V 的 VDD 是个问题,因为它仍在建议的工作范围内。

    谢谢

    大卫