This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:在特定分辨率下没有目镜输出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075939/tmds181rgzevm-no-eyescan-output-at-certain-resolutions

部件号:TMDS181RGZEVM
“线程:TMDS181”中讨论的其它部件

使用此评估模块时,在某些分辨率下,我们无法在眼罩工具上获得输出。 我们正在获得显示器的输出,但眼罩工具上没有输出。 我在状态菜单中注意到的唯一区别是 PLL 状态寄存器不同,然后时钟不同。 我认为时钟的分辨率较低,但 PLL 状态我不确定。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布了错误的1280x760状态菜单屏幕截图。 参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    眼图功能仅在 TMDS181处于重新计时器模式时才起作用,在重新驱动模式下不起作用。  

    从1280x760屏幕截图看,TMDS 时钟频率为75MHz,因此数据速率为0.75G。 由于 PLL 未锁定,这将表明 TMDS181实际上处于转子模式,因此预期不会看到眼图。

    谢谢

    大卫