This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:12G 双输出通道光纤发射器需要部件号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075085/lmh1218-need-part-number-for-12g-dual-output-channel-fiber-transmitter

部件号:LMH1218
线程中讨论的其他部件: LMH1219LMH1226

您好,

我们要求 TI IC 部件号用于 FPGA 的12G 单个100Ohm 差分光纤输入,并将12G 双通道100Ohm 差分光纤输出传输到2个单独的光纤连接器。  

目前,我们使用了 LMH1218,但它仅用于12G 光纤发射器。 那么,您可以建议 TI IC 部件号是哪一个具有双12G 光纤传输器的?  

谢谢你。

MALAV 专利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    请考虑 LMH1226。 此部件与您使用的 LMH1219引脚和寄存器兼容,可用于此应用程序。 以下是此零件数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh1226.pdf?ts=1644282441273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dlmh1226%2526nr%253D26

    此外,如果您同时使用 LMH1219和 LMH1226,能否向我发送 整个应用程序的方框图? 我正在尝试了解如何针对这种设计优化不同设备的使用。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    LMH1219用于光纤接收器。 但我们需要光纤发射器,因为 我们使用了 LMH1218,它从 FPGA 获取12G 输入并为您提供单通道光纤发射器, 但 我们需要两个光纤发射器输出。  那么,您可以建议哪 一个具有双光纤发射器的兼容部件号?  

    在这里可以找到我们的要求方框图的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    LMH1226——之前已经提到——是我们的最佳选择。 但是,此设备与 LMH1218的引脚不兼容。 寄存器有些相似,但引脚输出不同。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    我可以使用 LMH1226,如下所示:对吗? LMH1226 IC 的两个输出驱动12G 的光学模块。是吗?  

    谢谢你。

    MALAV 专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    是的,您可以使用 LMH1226或 LMH1219 -它们与寄存器和引脚兼容。  LMH1226只是一个 CDR,因此成本更低——我相信——因为它没有 LMH1219设备的电缆均衡器端。

    此致,纳赛尔