This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:是否有 X 射线曝光的德州部件需要确认?

Guru**** 2784485 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075353/tusb522p-need-confirmation-on-texas-parts-are-characterized-for-x-ray-exposure-or-not

部件号:TUSB522P

大家好,团队

 

感谢您的支持。

 

请帮助您确认以下部件是否具有 X 射线曝光的特征?

如果是,请提供  以下 MPN 的 X 射线限值(mGy)详细信息。

 

MFR。 名称(制造商)

MFR。 名称(制造商)

X 射线限值(mGy)

支持文档(如果有)

德州仪器(TI)

TUSB522PRGER

 

 

德州仪器(TI)

TUSB522PRGET

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 通常不会在设备数据表中指定可接受的 X 射线水平。 经验表明,大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光量< 100 rad (Si))不敏感。 但是,超过这些限值的 X 射线曝光可能会对设备造成损坏,因此应避免。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的支持。

    因此,我们是否可以考虑所有德州部件的 X 射线曝光度都小于100rad (Si)。

    谢谢

    迪帕利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪帕利

    我会参考 TI 质量页面 https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html。 大多数 TI 产品不会对典型曝光小于100 rad (Si)的典型 X 射线检查敏感。 但客户需要进行额外的资格测试,以确保 TUSB522P 适合其应用。

    谢谢

    大卫