This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:请求原理图检查。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075360/sn65dsi83-request-for-schematic-review

部件号:SN65DSI83
线程中讨论的其他部件:SN65LVDS822

TI 专家您好,

我们需要一种将 DSI 转换为 RGB 并行的解决方案。  我们决定使用 TI 解决方案。 (SN65DSI83 + SN65LVDS822)

您能否查看随附的示意图?

e2e.ti.com/.../MIPItoRGB_5F00_SCH.pdf

(U54为  SN65LVDS822。 TXS0104键入错误。)

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐尼

    您可能需要使用0.22uF 电容器填充 C537,否则原理图看起来不错。

    谢谢

    大卫