This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV017A:输出电压电平问题!

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075405/ds90lv017a-output-voltage-level-question

部件号:DS90LV017A

大家好,团队

我的客户在其产品中设计了此设备,但有问题需要澄清。

对于 DS90LV017A 输出,高电压最大为1.6V,而英特尔 ICX-D LCC LVDS 单端输入电压最大为1.585V

想知道我们是否要 将 DS90LV017A 输出连接到 ICX-D LVDS 输入引脚, 是否需要任何阻尼电阻器或其他建议的设计? 由于我们在英特尔 CRB 中看不到它,谢谢

表3-10是英特尔的规范:

TI 器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,P 和 N 上的~5欧姆电阻器最适合使用小型阻尼电阻器。