This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:USB 3.0电缆长度

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075291/tusb8020b-q1-usb-3-0-cable-length

部件号:TUSB8020B-Q1

尊敬的团队:

USB 3.0规格未定义最大电缆长度。 有人说,最大长度 最好小于3米。 我们的设备是否会影响长度? 我们的经验长度值是多少?

谢谢,致以最诚挚的问候。

雪莉酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雪莉

    正确答案:没有规定的最大 USB 3.0电缆长度,这取决于信号质量。

    尽管如此,我们所有的 USB 3.x 集线器都已经过3M USB 3.x 电缆或更长电缆的测试。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的快速回复!

    请告诉我我们测试该设备的最大长度是多少?

    谢谢,致以最诚挚的问候。

    雪莉酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪莉,

    3米/ 10英尺电缆通常是市面上使用的最长 USB 3.x 电缆。   

    此致,

    JMMN