This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:此设备是否支持 UART (TX/RX)或 GPIO 接口?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075279/tca9517a-can-this-device-support-uart-tx-rx-or-gpio-interface

部件号:TCA9517A

大家好,团队

我的问题是作为我的标题,请给出建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本设备设计用于双向漏极开路信号,最大频率为400 kHz。

    如果您没有超过该速度,并且您知道输出信号是漏极开路,并且需要上拉电阻,那么您也可以将其与单向推/拉信号一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    保罗,你好,如果你还有其他问题,请告诉我们。

    此致,
    埃里克·肖特