This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:连接到电池充电器

Guru**** 2928240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790, BQ25713, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074891/tps25750-connection-to-battery-charger

部件号:TPS25750
“线程”中讨论的其他部件: BQ25790BQ25713BQ25731BQ25792

您好,

我希望您在下面确认。

- 1 -
*根据 TPS25750的数据表,此器件可以设置为 i2c 的主机以控制电池充电器。
但是,根据以下文档,选择电池充电器似乎有限制。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduey1/tiduey1.pdf

但是,用户可以选择任何具有 i2c 的电池充电器吗?

-2-
您是否有任何包含气压计的溶液?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25750具有与 BQ25713,BQ25731,BQ25790和 BQ25792配合使用的集成固件。  不直接支持其他充电器

    2. 所含的充电器均无内置气量。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Branch-San,

    答案1
    如果用户将使用其他 BQ 系列,用户是否需要使用外部微控制器操作这些 BQ 产品?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳爱一,

    没错。  用户需要使用 MCU 在 TPS25750和 BQ 电池充电器之间进行通信。

    此致,

    卡盘