This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31输入端子是否具有5V 容差功能?

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074976/am26ls31-does-am26ls31-input-terminal-have-5v-tolerant-capability

部件号:AM26LS31
“线程: ABS”中讨论的其它部件

大家好,

我的一位客户将使用 AM26LS31购买新产品。
他们对 AM26LS31的输入端子有疑问。  
请给我回复。

问: AM26LS31输入端子(1A~4A,G 和/G)是否具有5V 容限功能?

   换言之,在关闭 AM26LS31电源时,输入端子是否可以应用5V 电压?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    感谢你的提问。  

    ~引用 userid="190215" url="ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074976/am26ls31-do-am26ls31-input-terminal-have -5V Tolerant-capability"] 换句话说,在关闭 AM26LS31电源时,输入端子能否应用5V 电压?

    鉴于此设备在 ABS 中没有输入锁模电流(IIK)参数。数据表的最大条件是,我们知道没有保护二极管可能会向后偏向 电源/接地,从而可能导致设备损坏。 这意味着当设备关闭时,在输入端施加5V 电压将不会对设备造成伤害。  

    您可以在所附的[FAQ]克莱门斯中查看此概念。  

    我们还可以看到,数据表第1页上的驱动器/驱动器- EN 原理图中没有这些正/无正钳位二极管。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒,克莱门斯,你好

    非常感谢您的回复。
    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。