This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 界面论坛

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074924/interface-forum

部件号:SN65C1168E

大家好,团队

我是否需要连接一个额外的平衡接地端才能使两个节点(驱动器和接收器)处于平衡状态。

如果是,请向我提供技术文档。 (为什么该规范没有提及这方面的内容?)

我的设计系统的应用程序是80~100m cat 的数据速率为3~5Mbps。 5e 类电缆。

驾驶员侧和接收器侧将不共用同一接地(DGND)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,秦琳,

    由于 RS-422接口使用差分信号,因此驾驶和接收设备不必共享相同的接地参考。 根据 A 和 B 线路(或驱动的 Y 和 Z 线路)的差分对上看到的电位差,可以识别信号本身。 在许多 RS-422系统中,发射和接收节点通常只能直接共享这两条信号线路,而不需要额外的接地电缆。  

    在这种系统中,地面移位量有一定的限制。 接收的共模输入范围(SN65C1168E 为±7V)限制了系统的接地偏移容差。 在特别长的网络或容易发生较大地面移位的系统上,可能需要在两块板接地之间包括较低的阻抗放电路径。 电缆长度为100米,这不应该成为问题。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢你的帮助。

    实际上,我在您的网站上找到了一份技术文档(SLLA070D-2002年6月,第4.5章),其中建议使用电线平衡驱动器和接收器。