This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:电路设置和端口在特定电路情况下的电压

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074807/tca9536-the-circuit-setup-and-the-voltage-of-a-port-when-the-specific-circuit-situation

部件号:TCA9536

尊敬的专家:

对于以下虚拟情况,我想确认两项。

第一。 VCC 输入1.8V,SDA 和 SCL 被拉至3.3V。 据我了解,在这种情况下,TCA9536是可以接受的。 正确吗?
第二。 P0输出过低。  然后,P0线路的电压将低于0.013V (几乎为 GND)。 正确吗?

如果你能回答,我将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsukada-San,

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074807/tca9536-电路设置和端口电压-特定电路情况"]#1。 VCC 输入1.8V,SDA 和 SCL 被拉至3.3V。 据我了解,在这种情况下,TCA9536是可以接受的。 正确吗?

    是的,从技术上讲,您可以做到这一点。 通过 SDA/SCL 引脚的泄漏电流可能更高,但这不会对设备造成损坏。  

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074807/tca9536-电路设置和端口电压-特定电路情况"] 2. P0输出过低。  然后,P0线路的电压将低于0.013V (几乎为 GND)。 正确吗?

    p 端口上的 NFET 将在线性操作区域运行。 Ron 将根据提供给它的电流和驾驶员安全门的电压(这种情况下为 NFET)进行切换。  图6-11显示了温度和电流消耗之间的体积曲线。 根据图,我可以说,当电流消耗约为0.33mA 时,音量将低于0.1 V。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Bobby-San。 关于第2项,我能够在你的解释中更详细地理解它。