This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:用于 TUSB4020BI 的外部 EEPROM 的使用

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074803/tusb4020bi-usage-of-external-eeprom-for-tusb4020bi

部件号:TUSB4020BI

在 TUSB4020BI 数据表中,我没有完全了解使用外部 EEPROM 的原理及其配置方式。

DS 表示,当集线器看到 EEPROM 未编程时,它将进入编程模式。

我的问题是,这是否意味着编程将是自动的,并且不需要使用外部接头从外部刷新该 EEPROM?

此外,EEPROM 中保存了哪些值,这对 USB 集线器的功能有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以使用 TI 提供的基于 USB 的实用程序对 EEPROM 进行预编程或编程。

    数据表第8.6节介绍了可由 EEPROM 修改的寄存器。

    EEPROM 是集线器操作的可选件。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。EEPROM 中实际保存了什么值? 以及如何将它们保存到中心对操作有何帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这说明了 USB 3.0集线器的 EEPROM 文件格式和内容,但许多材料也包括 USB 2.0:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf