This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:操作是否需要5V?

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074844/tusb4020bi-is-5v-needed-for-operation

部件号:TUSB4020BI

您好,  

我需要在设计中使用 TUSB4020BIHP,但不幸的是,我没有5V 输入。上游端口来自英特尔 Alder Lake CPU (位于主板上),它通过 B2B 控制器交付给我正在设计的扩展板。B2B 只提供3.3V。
内部我通过 LDO 创建了1.1V。  

我是否需要使用升压转换器从3.3V 产生5V 电压?  

巴西,  

Firas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4020B 不需要5V,但如果将 USB_VBUS 上的分隔器连接到3.3V 而不是5V,则需要调整其调整值。

    如果没有5V VBUS,集线器下游的设备将如何供电?

    此致,

    JMMN