This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:像素时钟与 DS90UB928-Q1匹配

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075070/ds90ub929-q1-pixel-clock-match-with-ds90ub928-q1

部件号:DS90UB929-Q1

大家好,团队

我们有一个使用 DS90UB929-Q1 + DS90UB928-Q1的应用程序。

但是,LCD 只需要大约15 MHz 的像素时钟。

 DS90UB929-Q1如何在25 MHz 以下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    929的最低 PCLK 支持范围为25MHz,因此不起作用。 为了支持这款分辨率非常低的 LCD,您需要查看面板是否支持更高的水平或垂直消隐功能,以增加 PCLK >= 25MHz,同时保持相同的活动分辨率  

    此致,

    凯西