This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751178:SN751178NSR 和 SN75ALS1178NSR 之间的差异

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS1178, SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074884/sn751178-difference-between-sn751178nsr-and-sn75als1178nsr

部件号:SN751178
“线程”中讨论的其它部件:SN75ALS1178,, ABS

您好,支持团队,

SN751178NSR 和 SN75ALS1178NSR 之间有何区别? 我的客户  在市场上找不到 SN751178NSR,他们想确认 SN75ALS1178NSR 是否可以用作替代。

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji-San,

    SN75ALS1178的温度范围(-20C 至85C)大于 SN751178 (0C 至70C)。 由于表征范围不同,这些数据表中指定的最小/最大值的值可能不同。 但是,设备的功能相同,引脚兼容。 由于客户要切换到的设备具有更大的特征范围,因此从 SN751178交换设备时不会出现问题。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,

    我检查了 TI.com,SN751178NSR 目前已缺货,其他分销商可能无法提供。  

    我比较了 SN751178NSR 和 SN75ALS1178NSR 数据表的数据表,并得出以下结果。  

    ALS 版本是 SN751178NSR 的低功率版本。 启用输出时,ALS 版本的 ICC 电流消耗为35mA,非 ALS 设备为80mA。 随着功耗的降低,对于 ALS 版本,ABS。接收器的最大电压范围变得更窄,操作温度范围也更窄。 ALS 变体设备仍符合 RS-422/485标准,并与非 ALS 设备具有 P2P 兼容性。 只要符合 ABS 标准,SN75ALS1178NSR 就可以用作替代方案。最大条件。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    泰勒