This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:参考设计中的浮动销拉

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075023/tpd6s300a-flt-pin-pull-up-in-reference-design

部件号:TPD6S300A
大家好,团队 

我是否可以确认 TPD6S300A 的 FLT 引脚是否必须连接到高达3.3V 的100K 电阻器上? 如果没有连接,会有问题吗?



此致,
贾登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden,

    FLT 引脚可能保持未连接状态。

    此致,

    卡盘