This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:如果您在 MII 模式下被绑带,Strap2是否会执行任何操作?

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074784/dp83td510e-does-strap2-do-anything-if-you-are-strapped-for-mii-mode

部件号:DP83TD510E

您好,

我不清楚,如果您处于 MII 模式,还是处于“不在乎”模式,Strap2是否需要设置为高。  在 MII 模式下,您需要 RX_DV,但如果您处于 MII 模式,这是否有保证?

迈克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    Strap2仅用于 RMII 模式,您可以在引脚18上对 CRS_DV 或 RX_DV 进行编程。
    对于 MII 模式,strap2引脚不需要带子。 Rx_DV 在引脚18上有保证。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。