This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1之间的差异

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, SN65HVD251-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074554/sn65hvd251-difference-between-sn65hvd251-and-sn65hvd251-q1

部件号:SN65HVD251
“Thread:(线程:)”中讨论的其它部件 ,测试

各位专家:

我的客户想知道 SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1之间的区别。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

当我检查时,SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1之间有两个差异。

(1) ESD 耐受电压不同。

(2) SN65HVD251的真相表描述了 VRS 打开时的状态。

另一方面,未在 SN65HVD251-Q1中列出。

这是否可以被视为相同的,只是没有提到?

(3)请您告知我们 SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1之间是否存在其他差异。

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    SN65HVD251和符合汽车 Q100标准的设备版本之间没有功能差异。 此处的状态表可以被视为相同。 这两种产品都要经过不同的测试计划,这些测试计划要求 Q1器件以更小的利润通过测试。 这可确保关键汽车应用的可靠性能和质量。 没有 Q1额定值的设备仍保持高标准并符合数据表规格,但在许多工作条件下可能与典型值不符。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢你的回复。

    客户 可以考虑将 SN65HVD251Q1替代 SN65HVD251Q1。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知