This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:确认产品表中有关低功耗模式的描述

Guru**** 2385860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, SN65HVD251-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074558/sn65hvd251-confirmation-about-the-description-of-low-power-mode-in-the-product-table

部件号:SN65HVD251

各位专家:

由于交付问题,我的客户正在考虑使用 SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1。

根据低功耗模式产品表,SN65HVD251和 SN65HVD251-Q1之间存在差异。  

我认为这是打字错误,它是正确的。

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    你在这里是对的。 此设备的两个版本功能相同,在这种情况下都支持待机模式。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢你的回复。

    我知道产品表是打字错误。

    两台设备均支持待机模式。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知