This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:MII 接口-如何在 MAC 处使用 CRS 和 COL?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074735/dp83td510e-mii-interface---what-do-do-with-crs-and-col-at-the-mac

部件号:DP83TD510E

我从上一篇文章中看到,该部件在 MII 模式下不支持 CRS 和 COL。  这是我第一次使用 MII 接口。  由于这些信号是 MAC 的输入,我应该如何处理它们?

迈克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一些事情要做。  我使用的 MAC 不支持 TX_ER。  我应该如何处理 PHY 上的该针脚?  此外,您是否建议在任何 MII 线路中使用串联电阻器(用于10Mb 接口)?  如果是,哪些是?有什么价值?

    谢谢,  

    迈克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我们不提供 CRS 和 COL 信号。 通常,这些信号不是 MAC 所必需的,可以保持浮动。 请与 MAC 供应商联系以确认详细信息。 TX_ER 不需要连接到 PHY。 默认情况下,此引脚定义为 LED 引脚。 PHY 在其输出引脚上集成了50欧姆端接,因此您可能不需要这些引脚上的任何外部端接。我们建议运行 IBIS 模拟以确认信号完整性。


    此致,

    林山民