请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65982-EVM 大家好,我正在使用 TPS65982-EVM 来评估30W PD USB 充电器,它使用的是这些商定的电压级别:20,15,12,9,5V
PC-TPS 主板通信通过 I2C 使用 I2C/RS232适配器进行,所有5个 PDO 电压水平都经过了良好的协商(我在 Vbus 上看到)。
我想使用外部直流负载来评估系统电流,但我不知道它可以连接到 TI 主板的位置。 对于此应用程序,我正在使用 DP 交换机配置 n.7,因此外部 FET 路径处于活动状态。
将直流负载连接到 J6引脚1是否正确?
谢谢你
卡洛·帕西托